This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:USB-IF 认证

Guru**** 2929700 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738728/tusb8041-usb-if-certification

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB8042

尊敬的先生:

TUSB8041I 能否通过 USB-IF 认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以在 USB.org 网站上检查认证。 请注意、在器件发布时、TUSB8041是兼容的。 自那时以来、USB-IF 进行了几次小的规格更改、为了更好地与这些更改保持一致、我们建议使用 TUSB8042/43/44系列集线器。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JMMN:

    非常感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JMMN:
    很抱歉打扰你。
    但 TUSB8042/43/44不是工业标准 IC (温度范围仅为0-70C)
    这不是 USB-IF 认证的标准吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    否、工业温度不是 USB-IF 认证的标准。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以、非常感谢。