This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:SN65CML100接收灵敏度

Guru**** 2552370 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65CML100, SN65LVDS100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739406/sn65cml100-sn65cml100-receive-sensitivity

器件型号:SN65CML100
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS100

你(们)好。

我们希望使用 SN65CML100从长电缆损耗(3m)中恢复交流耦合高速 CML 逻辑(960Mbps)。 输入的眼图如下所示、几乎已关闭。

对于 SN65CML100、我们不确定它可以接受多低的输入摆幅(Vp-p)、或它的灵敏度、因为我们的眼睛张开度很小。 数据表中提到了100mV 的最大正向差分输入电压阈值。 但我们不清楚输入差分摆幅低于100mV 会是什么情况、因为与 SN65LVDS100相比、数据表的长度相当短。 我知道有25mV 的迟滞、但我不确定它有多大帮助。

在 SN65LVDS100数据表的10.3.1.2中,它包含以下字样:“当输入信号落在–100mV < VID < 100mV 范围内时,无法明确确定接收器输出状态。 ”。 SN65CML100也是如此吗?

谢谢、

大伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    就像 SN65LVDS100一样、当 SN65CML100的输入范围为-100至100mV 时、不保证输出状态。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、Yaser、您的确认!