This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:验证运行模式是否正确

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739801/sn65dsi85-verify-operating-mode-is-correct

器件型号:SN65DSI85
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

我正在使用 SN65DSI85进行新的设计、我希望确保选择正确的工作模式、并且这将起作用。

首先、我有两个独立的显示屏、它们采用以下输入格式:

我将使用 表4中的双 DSI 输入(两个流)转两个单链路 LVDS 工作模式。 其中 LVDS_LINK_CFG = 0且 DSI_CH_MODE = 10。  这让我能够在每个 DSI 通道上驱动两个不同的视频流。

然后、我认为上面的图9实际上与您称为格式2的内容相匹配。  因此、在寄存器0x18中、我将把位1和位0保留为其默认值0。   CHA_24bpp_mode 和 CHB_24bpp_mode 将分别设置为1以启用24bpp 操作。

我这样做对吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    请下载并使用 DSI 调谐器为 SN65DSI85配置寄存器。 您还可以观看此视频,获取有关如何使用该工具为您介绍的操作模式配置设备的指南: https://youtu.be/V0mWoZbOMBE

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    I.K.