This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:使用 DS25BR440时如何正确缓冲低速 LVDS 时钟

Guru**** 2522070 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85, DS25BR440, DS15EA101, DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739833/ds25br440-how-to-properly-buffer-lower-speed-lvds-clock-when-using-ds25br440

器件型号:DS25BR440
主题中讨论的其他器件:SN65DSI85DS15EA101DS25BR110

我有一个设计在900Mhz 频率下使用4个 LVDS 数据信道、并使用148.5Mhz 的 LVDS 时钟。  该输出来自 TI SN65DSI85 DSI 至 LVDS 转换器。  在接收端、在我的显示屏上、我想使用 DS25BR440作为四通道均衡器。  我的问题是、现在我该如何处理 LVDS 时钟?  如果使用 DS25BR440、则会出现400ps 传播延迟、从而使数据与时钟偏移。  我应该使用哪种器件来平衡这里的偏斜、甚至可以向时钟接收端添加一些 EQ 功能?

我查看了 ds15ea101 (未在数据表中看到传播延迟)或 DS25BR110 (350ps 传播延迟、但可能不适用于此类低频)等器件。  但是、我认为您之前必须对此进行讨论、并且可能会有建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    鉴于时钟/数据偏斜、我认为或许最好对这些通道进行多路复用、然后在接收端对这些通道进行多路信号分离。 DS90UB953是一款可实现此功能的器件。 请在下方注意此器件数据表的链接。
    www.ti.com/.../ds90ub953-q1.pdf
    请注意、该器件每通道支持高达832Mbps 的速率。

    此致、Nasser