This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1792:A/B 引脚接地短路情况下的电流限制

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739850/sn65hvd1792-current-limit-in-case-of-short-to-gnd-of-a-b-pin

器件型号:SN65HVD1792

尊敬的所有人:

在 A 或 B 引脚对地短路的情况下,是否有任何保护措施来限制电流?

是否仅存在热关断?

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    除了热关断、SN65HVD1792还特有对驱动器输出的短路电流限制。 这可确保流入或流出 RS-485总线的最大电流为250mA (请参阅"IOS"规范)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大