This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848M:RMII 接口问题

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738383/dp83848m-rmii-interface-question

器件型号:DP83848M

您好!

我的客户计划在其项目中使用 DP83848M 器件、他们对该器件的 RMII 接口有疑问。

在他们的数据库中、他们有 2005年的 DP83848M 数据表(National Semiconductor)、数据表中没有提到 RMII 接口。 但是、在目前网络上提供的最新版本的数据表中、提到了 RMII-Interface 1.2版。 他们想知道 、自从 DP83848M 何时 支持 RMII 接口以及该器件过去是否确实不支持该接口。

请注意、我无法在该论坛上发布2005年的数据表、因为它被标记为"机密"。 但我可以在内部与您分享。

此致、

Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stani、

    请通过 E2E 私人聊天与我联系、我可以查看一下。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此处发布离线解决方案以关闭线程。

    缺少 RMII 的机密数据表可能是发布前的通信。 在2006-2008年期间、RMII 特性被添加到 DP83848M 数据表中。 DP83848M 确实支持 RMII。

    此致、
    Aniruddha