This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:信号检测寄存器

Guru**** 2964330 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/735161/tmds181-signal-detect-register

器件型号:TMDS181

我想向我发送您发送给前一个请求者以进行检测以创建信号检测功能的相同过程。  我需要能够判断何时向 TMDS181发送视频信号。

供参考、速率检测逻辑(第1页、寄存器0xB1、位7)的 CLOCK_DETECTED 标志不是一个可靠的指示。  如果 PLL 未锁定、即使存在信号、该标志也始终为 false。

谢谢、

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    在该另一个线程中提到的信号检测过程是时钟检测。 如果 TMDS181未看到时钟、它将忽略其他线路上的数据。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题出在这里。  TMDS181偶尔会进入以下状态:

    进入 TMDS181有有效视频(包括有效时钟)(也是的、TMDS181配置正确、热插拔有效、时钟比率已写入、并且通过读取 TMDS181状态来确认时钟比率设置)

    2. TMDS181没有视频输出。

    TMDS181 状态报告无 PLL 锁定(或使能)、无速率状态(值为0xF)和无时钟检测。

    4. 一旦它处于此状态、唯一清除它的方法就是重新初始化 TMDS181。  循环热插拔不起作用。

    5. 通过重新初始化 TMDS181,可以始终清除问题(良好的视频和良好的 TMDS181状态)

    我的问题是、无法知道何时重新初始化 TMDS181、因为它在卡住时报告的状态与它在没有视频时报告的状态相同。

    BTW: 使用热插拔检测此情况有问题。  某些 HDMI 源在热插拔被置为有效后会长时间关闭视频(当它们只是上电时尤其如此)。

    另外: 是的、我确信视频 存在。  视频源 A quantum 980。  将980直接插入源代码、您可以看到视频。  将980插入 TMDS181、无视频输出(不只是坏的、没有)。

    我需要某种方法来可靠地防止 TMDS181进入此状态(这可能很困难、因为我无法控制何时将视频置为 TMDS181)、或者我需要一种方法来检测此情况并从中恢复。

    谢谢、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参见下面的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当它在此状态下挂起时、您能否发送第0页和第1页的寄存器转储?

    几个问题:

    您是否以特定的分辨率看到了这一点?
    时钟比率是手动设置还是通过 DDC 监测设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转储所有寄存器是一个非常麻烦的问题。 我们的模块仅包含一个微型控制器、用于驱动 LED 并在加电时配置组件。 转储寄存器的唯一方法是执行虚拟读取、然后手动从 Beagle I2C 跟踪复制结果。 如果您能告诉我您想要查看的特定寄存器、会更容易。
    该问题似乎与任何特定的解决方案无关。
    时钟比通过 DDC snoop (对于调试 I、当前检查第0页、寄存器0xB、位1)进行设置、以验证 snoop 是否成功(它是)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。 有任何反馈???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    出现问题时、您能否确认第1页寄存器-寄存器00h 和01h、然后确认4Eh 和4Fh?

    TMDS181的"重新初始化"意味着什么? 只需设置应用-rxtx 位、您是否可以清除该问题?

    此致、
    JMMN