This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:如何通过20M 铜线发送300MHz 信号

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440, DS15EA101, DS15BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739711/ds25br440-how-can-i-transmit-300mhz-signal-through-20m-copper-line

器件型号:DS25BR440
主题中讨论的其他器件: DS15EA101DS15BA101

您好!

我的客户希望使用铜而不是光纤通过 20M 线路传输300MHz 信号。  DS25BR440可用于铜缆驱动和均衡。 下面是我的问题:

  •  DS25BR440是否能够    通过20M 铜线传输300MHz 信号?
  • 是否有更好的方法来实现这一点? 例如、通过铜线传输以太网信号?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    DS25BR440旨在支持更高的数据速率、因此在大约300MHz 下不具有高增益。 此外、这取决于铜缆的插入损耗。 请查看 DS25BR440器件中注明的电缆插入损耗与测试通道损耗特性表。 在300MHz 时、损耗将小于500MHz、数据表中记录的值为1dB 至2dB。 您可以使用图来查看 DS25BR440均衡器是否具有足够的增益来补偿铜缆损耗特性。

    此外、您可能还需要考虑 DS15BA101和 DS15EA101。 这些器件旨在使您感兴趣的时钟范围接近300MHz。 这些可能是更好的选择。

    此致、、、Nasser