This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:GRSTz 上的内部上拉

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739475/tusb8041-internal-pullup-on-grstz

器件型号:TUSB8041

大家好、

根据以下线程、它看起来是 GRSTz 上的内部上拉电阻器。
e2e.ti.com/.../1395261 加电#1395261

您能告诉我电阻器的值是多少?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上拉电阻为250uA (最大值)、因此最强值为~13K、使用~22K 作为弱值。

    此致、
    JMMN