This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:在上电后动态复位器件

Guru**** 2779955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739476/tusb8041-to-reset-the-device-dynamically-after-power-on

器件型号:TUSB8041

大家好、

以下时序要求显示 需要3ms 的最小复位持续时间。
如果我的客户希望在上电后动态复位器件、是否适用?



此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    对于动态复位、最小复位时序仍为3ms。

    此致、
    JMMN