This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:TUSB1064的 Tj 是什么?#39

Guru**** 2931640 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739736/tusb1064-what-s-the-tj-of-tusb1064

器件型号:TUSB1064

您好!

我在数据表中没有看到 Tj、您能帮您检查 TUSB1064上的最大 Tj 值是多少?

BR、

Mark Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在数据表中没有看到 Tj 和 TC、您能帮助检查 TUSB1064上的最大 Tj 值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记

    (结温) Tj = Ta +(P *结至环境热阻)

    (外壳温度) TC = Tj -(P*结至外壳热阻)

    TA 是环境温度
    P 是表6.5中提供的耗散功率。

    谢谢
    David