This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS33-EP:SN65LVDS33-EP 停产规范

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS33-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739544/sn65lvds33-ep-sn65lvds33-ep-end-of-life-specifications

器件型号:SN65LVDS33-EP

你好

我假设 SN65LVDS33-EP VID 中的规格在器件的整个生命周期内有效? 我是对的吗?

我特别关注器件间偏移(最大1.2ns)。 据我了解、部件间偏移是指两个不同 IC 之间可能存在的偏移。

其次、器件的寿命是多长? 我正在考虑将其用于典型的8年运行寿命和8年存储寿命(不运行)。

此致、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    锡、
    TI 的设计要求旨在在105c 时实现至少10年的50FIT 寿命。 如果在105c 或更低的条件下运行、并且在建议的运行条件下运行、则将满足此要求。
    在生命周期测试前后对设计进行测试、以验证它们是否仍然符合数据表规格。
    如果超过105c、则可以参考第4页数据表中的估算焊线寿命图表、以查看可能发生的潜在寿命降级。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水