This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:sn65dsi83 DSI 调谐器安装问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739437/sn65dsi83-sn65dsi83-dsi-tuner-installation-problem

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

您好,                  ,我们从 TI 网站下载 SN65DSI83 DSI 调谐器,操作原理,它无法安装,您是否可以帮助检查并给出解决方法!tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    计算机上的 Java 出现问题。 您需要修复 Java 或尝试其他计算机。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anyiam

    ,还!不同的计算机来安装它,但也无法安装;我们发现它不是从 TI Web 发布的,您能帮助检查是否有其他安装方法 tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    您可以下载此版本: txn.box.com/.../nnhglltj63lncffy2bcg4lbwndimtlgp (密码为 ti)。

    此外、您只需向下滚动到该网页的"软件"部分即可。 有下载链接。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anyiam;

    我们 登录   您 提供的链接  不 存在,请 帮助 检查 ,tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请继续操作、然后在"DSI 调谐器"页面的"软件"下下载版本。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Anyiam;

    我们也尝试 过这种方法,但 也  无法 正常工作,  我们已 成功安装 但  无法  打开,tks!