This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:对齐抖动

Guru**** 2931690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737850/lmh1297-alignment-jitter

器件型号:LMH1297

您好!

我的客户对 LMH1297有疑问。

[问题]

满足 AJCD_MODE 的输入条件是什么
(D/S、P13、RECLOCKER 输出抖动、对齐抖动)

其结果为0.3 ~ 0.4 [UI]。

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kudo-San、

    根据 SMPTE 标准、我们应该使用色条或类似的图案、如 PRBS10、使用1m 长的电缆进行测量。 请检查生成此模式的仪器、以确保其本身满足校准抖动要求(小于0.3UI)。 这就保证了仪器本身不会出现高带内 抖动。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的回复。

    我明白了。

    此致、

    Kaede Kudo