This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111EVM:DS125DF111EVM 和 USB2ANY

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DS125DF111EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738821/ds125df111evm-ds125df111evm-and-usb2any

器件型号:DS125DF111EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

我的体验与此线程完全相同、但我仍然无法连接到 EVM (无效地址)。 正如 EVM 指南设置照片中所示、我尝试了跳线、并尝试了 ADDR0、ADDR1悬空。 在我的案例中、我注意到 USB2ANY J4电缆的引脚1上有 I2C (SDA)、引脚2上有 I2C (SCL)、引脚5上有一个基准接地、因此我将它们连接到 EVM J20。 作为背景、当我启动 SigCon Architect 时、USB2ANY 器件上的绿色指示灯闪烁并变亮时、我可以使用软件按钮使指示灯闪烁(尽管它在该过程结束后熄灭、反复按下会导致指示灯短暂亮起、然后再返回关闭状态)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randall、

    在 USB2ANY 上、引脚10是 SDA、引脚9是 SCL、引脚6是接地。 此外、引脚5为3.3V 电源。 请将引脚10、9和6连接到 DS125DF111EVM。 请告诉我这是如何实现的。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于那些看到这一点的人、所指的引脚是电缆连接器引脚编号、相对于 USB2ANY PCB、电缆连接器的方向为180度。 非常感谢!