This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:在 TFP410和 DS90UB913A-Q1之间的连接上

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739182/tfp410-on-the-connection-between-tfp410-and-ds90ub913a-q1

器件型号:TFP410
主题中讨论的其他器件: DS90UB913A-Q1

我想使用 TFP410和 DS90UB913A-Q1从个人计算机发送 RAW12映像。
如何使用 FPGA 转换 TFP410输出(24位)以匹配 DS90UB913A-Q1输入(12位)?
下图:
(raw12)->HDMI -> TFP410 -> FPGA -> DS90UB913A-Q1


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是一个更适合您的 FPGA 制造商的问题。 请注意、TFP410是 TMDS 输出、因此您的 FPGA 需要具有 TMDS 兼容输入。

    此致、
    I.K.