This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1473:SN65HVD1473

Guru**** 2929040 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1473

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739298/sn65hvd1473-sn65hvd1473

器件型号:SN65HVD1473

您好!

SN65HVD1473在断电时是否处于三态? (驱动器和接收器)

帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    是的、当 VCC = 0V 时、差分输出(Y 和 Z)和接收器输出(R)均为高阻抗。 Z 或 Y 在最坏情况下的泄漏电流为125uA (施加12V 电压时)、R 为1uA。

    最大