This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:打开 sn65hvd3088e 的差分输出电压(__LW_AT__VOD)

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E, SN65HVD3082E, THVD1450, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738754/sn65hvd3088e-open-the-differential-output-voltage-vod-of-sn65hvd3088e

器件型号:SN65HVD3088E
主题中讨论的其他器件: SN65HVD3082ETHVD1450THVD1550

大家好、!系统中的每个人、伺服驱动器和编码器通过 RS485进行通信。通信的波特率为2.5M。我们选择的芯片 是 sn65hvd3088e。  我们比较 了3peak 公司的 TP75176E 芯片、结果发现  sn65hvd3088e 的差分输出电压小于芯片的差分输出电压、编码器电缆长度为15m

测试点位于编码器侧。

1. sn65hvd3088e

 

TP75176E

在应用中、我们发现差分电压越大、抗干扰性能越高。 它还更适应不同的制造商编码器。如何提高电路的驱动能力以获得更大的差分电压? 是否需要修改电路图? 您能推荐其他芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tina:

    输出差分幅度是收发器设计(例如、驱动器输出阻抗和任何内部压降)以及端接电阻值(这将决定驱动器输出的电流量)的函数。 对于 SN65HVD3082E、您可以通过增加端接电阻值来增加差分输出振幅。 您还可以移除(或减小)串联10欧姆电阻值、因为这些值会导致差分信号衰减。

    您还可以尝试其他收发器器件。 如果您需要更高的 VOD、THVD1450是一个很好的选择;当 VCC = 5V 时、THVD1450应该在这种情况下提供大约4V 的电压

    还有其他方法可以在不增加输出振幅的情况下提高抗噪性能。 一个示例是共模噪声的滤波。 我看到您正在使用共模扼流圈、这通常是一种有效的技术。 另一个要尝试的方法是使用"分离"端接、这意味着您可以将 R7分为两个彼此串联的110 Ω 电阻、并在这些电阻的中央连接点与地之间放置一个滤波电容器(例如~4.7nF)。

    您还可以尝试其他具有更好共模噪声抗扰度的收发器。 THVD1450和 THVD1550都是这种情况的示例。 这些器件旨在承受电机编码器通信线路上经常出现的较大噪声水平、同时仍保持数据完整性。 有关详细信息、您可能希望参阅此博客:

    e2e.ti.com/.../what-is-an-eft-part-2

    我希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。我在  实际电路中使用"分裂"端接。但我有一个问题、您如何确定滤波电容器的电容?为什么不使用其他值而是4.7nF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tina、

    只要 R74和 R78相等、电容就只会加载总线的共模元件、不会影响数据通信。 因此、通常可以认为较大的电容值在滤波时更有效(因为它们会降低对共模噪声执行的低通滤波的转角频率)。 根据预期的噪声频率、可以使用更高或更低的电容值。 较大值的缺点只是封装尺寸和成本。

    最大