This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SNx5dp159如何在2类适配器应用中支持 DDC 和 AUX?

Guru**** 2546960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738348/sn65dp159-how-does-snx5dp159-support-ddc-and-aux-in-type-2-adaptor-application

器件型号:SN65DP159

尊敬的 TI 支持团队:

在 snx5dp159数据表中、要求提供软件狗应用的说明以支持 DDC 或 AUX。 但从图中可以看出、AUX 为 NC。 请参阅从数据表中捕获的下图。

我的问题、

1) 1) snx5dp159是否支持来自引脚 SCL_SRC 和 SDA_SRC 的 AUX?

2) 2)对于 DP 双模规范中的2类适配器、该规范要求同时支持 DDC 和 AUX。 下面的图3-1。  snx5dp159在软件狗设计中如何同时支持 DDC 和 AUX?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔

    由于 AUX 具有内置的 I2C over AUX、因此 SCL_SRC/SDA_SRC 和 AUX_SRCP/AUX_SRCN 都可以支持该实现。 我们使用 SLC_SRC/SDC_SRC、而 AUX 是使两个封装之间的实现保持一致。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的反馈。

    我认为您是指 DDC 或 AUX、而不是 DDC 和 AUX。

    我想说的是、如果 SN65DP159的 DDC 和 AUX 应该连接到 DP 连接器引脚15和17的同一引脚、请参阅下图。

    在 DP++ 2类适配器应用中、适配器不知道源使用 DDC 还是 AUX。 因此、适配器应同时支持 DDC 和 AUX。

    更具体地说、 当 SN65DP159用于2类适配器时、

    1) 1) DDC 或 AUX 将位于 DP 双模源端的 DP 连接器引脚15和17上。 SN65DP159 SCL_SRC/SCL_SRC 是否连接 到 DP 连接器引脚15和17以支持 DDC 和 AUX?

    2) 2)如果是、为什么需要单独的 AUX_SRCp 和 AUX_SRCn?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔

    SN65DP159 AUX_SRCp/n 具有内置的 I2C-over-AUX 功能、该功能会自动启用、因此您只需要连接到 AUX_SRCp/n 无需同时连接到 SCL_SRC/SDA_SRC 和 AUX_SRCp/n

    谢谢
    David