This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2C 电平转换器和其他通用电平转换器之间的差异

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733702/difference-between-i2c-level-translator-and-other-general-purpose-level-translators

主题中讨论的其他器件:PCA9306

您好!

请问 I2C 电平转换器和其他通用转换器之间的区别。

例如、请采用  PCA9306 和 SN74AVC4T774RSVR。

我想知道 是否可以使用 SN74AVC4T774RSVR 进行 I2C 电平转换

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    I2C 电平转换器专为 I2C 信令而设计、该信令使用开漏信令(这意味着仅驱动"低"状态;通过外部上拉电阻弱偏置高状态)、以实现不需要单独方向控制信号的双向总线。 SN74AVC4T774RSVR 不适合 I2C 转换、因为它使用推挽输出结构(这意味着"高"和"低"状态均为强驱动)。 如果该器件输出高电平、则连接到该输出的 I2C 器件将无法通信、因为它们将无法将线路拉至低电平(这将导致不同驱动器电路之间发生竞争并导致高电流和不可预测的电压电平)。 SN74AVC4T774RSVR 还需要通过 DIR 引脚手动控制数据流的方向、这些控制信号通常在 I2C 应用中不可用(因为主从通信和从主从通信之间的切换已经通过 I2C 协议处理)。

    我希望这是有道理的。 如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢