This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:TVS3300 HV 产品

Guru**** 2926600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/739049/tvs3300-tvs3300-hv-product

器件型号:TVS3300

尊敬的先生:

我的客户一般使用36V 或42V 电视。

您能提供 TI_ TVS3600/4200系列样片/RTM 计划吗?

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、
    您可以通过 c-phillips@ti.com 向我发送电子邮件。 我将在您这么做时关闭该线程。