This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:TCA9406

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9406, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737226/tca9406-tca9406

器件型号:TCA9406
主题中讨论的其他器件: TXS0102

尊敬的先生或女士:

TCA9406数据表中的说明 VCCA 必须小于或等于 VCCB。 当 VCCA 等于 VCCB 时、容差是多少? 尤其是当两者均由不同的3.3V (标称值)电源供电时。

感谢您提前回复

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、ROK、

    我可以运行一些测试、看看当 VccA 大于 VccB 时器件的性能是否受到影响。 通常、当我看到有这样的要求时、它涉及一个内部二极管或 ESD 单元、当 VccA 大于 VccB 乘以 Vth (通常为0.7V)时、可以打开该二极管或 ESD 单元。 我可以尝试在 VccA 和 VccB 之间查找二极管压降、以确认这是否可行、尽管数据表显示 VccA 在导通期间可能大于 VccB、因此我怀疑这不是器件以这种方式规格的原因。

    我将查找 EVM 以查看是否可以执行任何测试。 我将告诉您、我是否能够在明天找到一个。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、ROK、

    我找到了一个 EVM、我进行了一些初始测试来探测内部二极管、发现 SDA/SCL 和 Vcc 引脚的二极管从 GND 进入各自的引脚。 未在引脚之间检测到其他二极管。 这意味着排除了 VccA 和 VccB 之间二极管的理论。

    此外、VccA 上的电压为3.3V、B 侧上的电压约为2.6V、Vcca 的电源电流从 UAS 变为约1mA、VccB 上的电源电流升高或降低后、电源电流返回 UAS。 这可能与某些 CMOS 输入(门)的部分导通(开启)有关。

    我思考了为什么 VccA 应该低于 VccB… 我认为该器件使用一侧作为 Vil 的基准电压和上升时间加速器电压触发阈值。 明天我将对此进行一些测试、然后返回给您。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、ROK、

    如果 VccB 低于~2.6V 而 VccA 为3.3V、则器件将停止工作(在我看来、OE 似乎已被禁用)。 我还进行了一项测试、其中 VccA 为3V、发现 VccB 是否低于2.3V、器件停止工作。 对我来说、这意味着 VccB 不能低于 VccA-0.7V、否则器件会进入复位状态。

    此外、我发现该器件确实在 VccA 的30%处引用了上升时间加速器触发点(即使 VccB 较低)。

    现在、为了回答您原来的问题、我认为允许20%的容差(VccA=VccB=3.3V)、但我建议将其保持在10%或更低。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9406与 TXS0102相同。  《双向转换器的 VCCA 和 VCCB 偏置要求》(SCEA060)指出:

    TXS 和 TXB 型转换器要求 VCCA 小于或等于 VCCB。 这是由一个内部保护二极管引起的、当 VCCA 上的电压超过 VCCB 上的电压时、该二极管可能会被正向偏置。 […] VCCB 固定为2.5V、VCCA 从2.5V 扫描到3.5V:

    如图4…所示 当 VCCA 上的电压比 VCCB 上的电压高约0.6V 时、二极管开始导通、并且随着 VCCA 的增加、ICCA 电流开始急剧增加。

    因此、小于0.5V 的差值是安全的。