This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH929-Q1:具有 EEPROM 的 DDC 线上的附加缓冲器

Guru**** 2554860 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737768/ds90uh929-q1-additional-buffer-on-ddc-line-with-eeprom

器件型号:DS90UH929-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9517

您好、E2E 会员

我们的客户正在考虑在 DDC 线路中添加缓冲器(TCA9517)。
原理图在这里。
e2e.ti.com/.../Ser-IC_2D00_EEPROM_2D00_Buffer_2D00_circuit_5F00_181016.pdf

它们的设计可以在 DDC 线路中选择带缓冲器或不带缓冲器。

它们有2个用于连接缓冲器的选项。 此原理图为选项2。
它们在 HDMI 端口和 EEPROM 之间连接一个缓冲器。
在 EEPROM 和 DS90UH929之间连接一个缓冲器。

哪一个更好?

此致、
NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NAO、
    使用此缓冲器的目的是什么? 对于实际的客户原理图、请勿在 E2E 上发帖、因为这是一个公共论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Palaniappan

    使用该缓冲器的目的是提高信号质量。
    我已经获得了客户的许可、可以将其发布到 E2E 上。

    此致、
    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加载的错误是否需要缓冲器?
    如果 EEPROM 和 DS90UH929之间的负载较重、则2会更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Darryl

    感谢你的答复。
    从该原理图中可以看到、当出现任何问题时、使用缓冲器(TCA9517)。
    尤其是、他们认为负载在这个阶段还不错。

    它们有2个用于连接缓冲器的选项。
    它们在 HDMI 端口和 EEPROM 之间连接一个缓冲器。
    在 EEPROM 和 DS90UH929之间连接一个缓冲器。

    如果存在信号质量问题、哪一个更好?

    此致、
    NAO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nao San、
    我想、如果设计得当、EEPROM 和 DS90UH929之间的电路板上的信号质量会更好。
    由于通过电缆进入、HDMI 端口和 EEPROM 可能会出现降级。
    我觉得最好的选择应该是第一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Darryl

    感谢您的反馈。

    此致、
    NAO