This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0307:为什么输出使用上拉电阻器和电容器

Guru**** 2955270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738859/lmh0307-why-there-are-pull-up-resistors-and-a-capacitor-used-for-the-outputs

器件型号:LMH0307

我想使用此芯片仅连接一根同轴电缆输出。 我计划在端接的 SDO0上、不要 将4.7uF 电容与75欧姆电阻器串联、并将另一个输出与6.8nH 电感器并联、然后与 4.7uF 电容器串联。 我不明白为什么这个芯片有用于输出的上拉电阻器(75欧姆) 和一个电容器(.1uF)。 可以有人向我解释一下吗?  

布列塔尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brittany、

    此电缆驱动器是一款电流模式驱动器、需要75 Ω 上拉电阻。 这就像一个集电极开路输出、我们需要75欧姆输出。 需要0.1uF 电容器来衰减电源上的高频噪声、因此该噪声不会耦合到输出信号。

    您对输出连接有正确的了解。 我们可以在原理图可用时查看它。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢纳赛尔!