This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBA224:帮助为 USB2.0仿真提供 TS5USBA224 s 参数模型

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5USBA224, TS3USB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737604/ts5usba224-help-to-provide-ts5usba224-s-parameter-model-for-usb2-0-simulation

器件型号:TS5USBA224
主题中讨论的其他器件: TS3USB30

大家好、

您是否可以帮助为 USB2.0仿真提供 TS5USBA224 s 参数模型? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我们没有该器件的 s 参数模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以使用 TS3USB30 s 参数和修改的 TS 输入电容(添加5pF)进行仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不认为是这样、224是音频开关、它可以处理负电压、但 TS3USB30不能处理负电压