This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:您能不能回顾一下我的 schmatic

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733485/tusb2036-can-you-review-my-schmatic

器件型号:TUSB2036

您好、先生、

如果要通过外部 EERROM 修改 PID/VID 和产品字符串、如何写入?

就像 DS 中的第13页一样、对吧? 但无法看到"产品字符串"。

谢谢~

此致、

Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Driscoll、

    只能在 TUSB2036 EEPROM 中修改 VID、PID 和成组。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的回复。

    您能帮您检查布局吗?

    我将通过私人邮件发送给您。 请帮助接受请求。

    谢谢~

    此致、

    Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我已经测试了这个 PCBA、并看到随附的图片中出现了一个问题。 对于"PortPwrctrlMask "项目、是否会出现问题?

    如何解决?

    谢谢~  

    谢谢~

    此致、

    Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Driscoll、

    因此、TUSB2036早于将 PortPwrCtrlMask 中的所有位都设置为1的要求。 相反、只有映射到启用的下行端口的位被设置为1。 从功能上讲、这不是问题。 此字段未使用。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看您直接发送的文件:原理图看起来不错、请确认无源复位电路满足数据表中的复位时序要求。 对于小型2层电路板、布局与预期的布局一样好。 这不是理想的、但在功能上它不应该成为问题。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的检查。

    我今天获得了 PCBA、但在"USB IF 第9章"测试失败(我们已经与其他集线器和同一下游器件-鼠标进行了比较)。

    测试项目"L1Suspend/Resume Test"后、通信将中断、然后信号将挂起并恢复。

    您能帮助检查发生了什么情况吗?

    PS:如果鼠标关闭"远程唤醒功能"、测试将通过

    谢谢~

    e2e.ti.com/.../Chapter-9-Tests-_2D00_-USB-2-_2D00_-Failed-_2D00_-2018_2D00_10_2D00_12-11_2D00_22_2D00_59.html

    左图是 TUSB2036集线器(故障);右图是另一个集线器(通过)

    此致、

    Driscoll

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    有更新吗?
    BTW、端口1和端口2的器件不可拆卸、端口3未使用、因此 NPT0和 NPINT1需要上拉电阻、对吧?
    DM3和 DP3是否需要拉低(端口3未使用)?
    谢谢~

    此致、
    Driscoll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Driscoll、

    我们正通过直接电子邮件处理此问题。 我已请求跟踪失败的案例。

    此致、
    JMMN