This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP119:将 eDP 转换为 DP

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738367/sn75dp119-converting-edp-to-dp

器件型号:SN75DP119
主题中讨论的其他器件:HD3SS215

大家好、

1.我们是否需要任何桥式 IC 将 eDP 转换为 DP?   

  我的理解是 eDP 只是 DP 的双通道或单通道版本、因此我们不需要额外的转换器。 我的理解是否正确?

下图显示了我要讨论的子系统。 我想我们可以添加一个 HD3SS215作为中间的开关。

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    DP 和 eDP 之间的主要区别在于电线数量、不同的物理连接器和不同的使用模型。 例如,eDP 可以选择为 LCD 面板提供背光电源,从环境光传感器获得指示并控制显示器的亮度。

    但在主链路方面、情况相同、您不需要转换器。

    谢谢
    David