This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214:关于最大传输距离

Guru**** 2918900 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB215, TUSB214, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738613/tusb214-about-maximum-transmission-distance

器件型号:TUSB214
主题中讨论的其他器件:TUSB215TUSB211

你(们)好

我的客户对 USB 转接驱动器可能的最大传输距离有疑问(例如 TUSB214、TUSB211、TUSB215等)。

请检查并回复。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    实施指南是一个良好的起点: www.ti.com/.../slla392.pdf。 数据表"应用和实施"是另一个很好的信息来源。

    传输线距离取决于传输线的插入损耗、而不仅仅是长度。

    谢谢
    David