This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:用户交替模式

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738825/tps65988-user-alternate-modes

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS65987TPS65987D

TPS65988的技术文档部分中包含的 TPS65987DDH 用户交替模式文档可作为 TPS65988和 TPS65987的参考、对吧?

www.ti.com/.../slvae16.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivia、

    是的、本文档适用于 TPS65987D 和 TPS65988。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric