This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:在断电时运行

Guru**** 2926370 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737062/tmds171-on-off-operation-of-power

器件型号:TMDS171

你(们)好

我还有一个关于上电序列的问题。
图23显示了上电顺序。

另一方面、在客户的电路板上、OE 引脚电压的启动速度非常慢。 (请参阅以下波形。)

这对于正确的加电序列是否可以接受?

在客户主板上,当加电时,此设备可能处于“待机”模式。 (未输出 TMDS 信号。)

我们应该确认该器件是否处于待机模式的寄存器是什么?

我们正在考虑在上电序列与上电序列相同时不输出 TMDS 输出的原因。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji-San

    TMDS171支持多种电源管理方法。 它可以通过三种方法进入断电模式:(1) HPD 为低电平;(2)向寄存器09h[3]写入1;或(3)使 OE 无效。

    您是否检查了 HPD 并查看它是高电平还是低电平?

    如果您短接 OE 斜坡时间、那么您有视频输出吗?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    >您是否已检查 HPD 并查看它是高电平还是低电平?

      是的。 此引脚的电压(#33:HPD_SNK)在上述异常运行时为3.3V。 4引脚(HPD_SRC)电压也为3.3V。

    >如果您短接 OE 斜坡时间,那么您是否有视频输出?

      他们将进行检查。

    另一方面、某些寄存器值在正常运行和异常运行时不同。

    好的:1AH=46
    1Bh=08
    1Eh = 08

    NG;1Ah=46
    1Bh=0A
    1Eh = 0A

    这种现象出现在3个样本中的1个样本中。(意味着1个板、每3个板)

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji-San

    0x1Bh 和0x1Eh 是 BERT 错误计数器、它们是否在 OE 上升时发送数据?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San、

    这可能是"是"。
    它们使用的电缆包括数据线和电力线。 这样,当电缆插入电路板时,电压和信号就会立即提供。

    此器件是否不接受此类使用?
    或者是否有任何问题?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji-San

    如果源在 OE 仍在升高时发送数据、则可能会出现这种问题、因为 TMDS171仍处于断电模式。 因此、在进行链路训练之前、他们需要确保 TMDS171处于正常模式。

    谢谢
    David