This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:诊断

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738670/thvd1450-diagnostics

器件型号:THVD1450
主题中讨论的其他器件:SN65HVD96

你(们)好,先生  

TI 是否具有 RS485或参考设计可支持 诊断功能  

此应用程序可以知道哪个 RS485收发器异常  

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    不幸的是、我不知道有这样的解决方案可用。 不过、这是一个有趣的想法。 您希望诊断检测哪些类型的故障情况?

    检查短路情况(例如、由于收发器损坏或布线故障)的一种方法是将一个小电阻与 RS-485信号线路串联、并使用差分放大器感测其两端的电压。 然后可以将放大器输出与阈值电平进行比较、以便任何高于正常工作电流的电流都将触发故障指示。

    另一种方法是使用与 RS-485收发器并联的"信号丢失"检测电路。 这样、就可以检测到电缆断开或发送器损坏等故障。 SN65HVD96可用于此目的、因为它在其差分输入低于500mV 时提供高电平逻辑输出。

    此致、
    最大