This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159 (设置为 I2C 模式)没有用于显示4K 的图片输出。 但在 FHD 条件下也可以。

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737116/sn65dp159-sn65dp159-set-in-i2c-mode-have-no-picture-output-to-screen-with-4k-but-it-is-ok-in-fhd-condition

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: TMDS181

你(们)好,先生  

SN65DP159 (设置为 I2C 模式)没有 输出4K 画面到屏幕。 但在 FHD 条件下也可以。

我们是否知道在哪里需要检查硬件和寄存器设置?

                                     令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    令人很烦

    请检查源以确保源支持 HDMI2.0。

    这是4K@30Hz 还是4K@60Hz?

    您处于 GPIO 还是 I2C 模式? 请检查 TMDS_CLOCK 比率状态并确保该位读回0x1b。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David

    客户使用的源为4K@60Hz、我们设置为 I2C 模式。

    和客户参考、如下链接所示。 并需要借用 USB 工具进行调试。
    我们是否可以知道 TI USB 工具可以支持什么类型?
    www.ti.com/.../sllu224b.pdf
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    令人很烦

    该软件可在 TI.com: www.ti.com/.../toolssoftware 上获取。

    您在4K2K60的转接驱动器或重定时器模式下使用 SM65DP159吗? 请检查 TMDS_CLOCK 比率状态并确保该位读回0x1b。

    此外、当没有视频时、您是否具有输出信号的示波器捕获? 我想知道 DP159的 VOD 和 EQ 是否正确设置。

    另外、请将原理图和布局发送给我以供查看。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    还有一个问题

     

    如果热插拔4K@30Hz 或4K@60Hz LCD 显示器或159上的电视、SCDC 代码将由我的源通过159发出、它是正确的?

                                                    令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    令人很烦

    正确、当来自电源的+5V 电源信号不存在或热插拔检测引脚在100ms 或更长时间内变为低电平时、该标准要求接收器清除 SCDC 中的 TMDS_CLOCK 比率状态。

    当 SCDC 寄存器组中地址0xA8偏移量0x20的位1写入1'B1时,TMDS_CLOCK 比率状态将设置为1'B1。 当地址0xA8偏移量0x20的位1写入1'b0时,该域将设置为1'b0。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David

    感谢您的回复、我们是否可以与您确认 TMDS181同样的行为?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    令人很烦

    是的、TMDS181具有相同的行为。

    谢谢
    David