This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5158:TVP5158引脚82 -如何连接

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738703/tvp5158-tvp5158-pin-82---how-to-connect

器件型号:TVP5158

你(们)好。

TVP5158的数据表将引脚82指示为 VSS (数字接地)。 另一方面、《指示 EVM 用户指南》显示了与 TESTMODE 引脚相同的引脚82、该引脚通过0 Ω 电阻连接到 GND、通过10k Ω 电阻连接到3.3V。

我的客户现在应该如何连接其测试板和最终应用上的引脚82?

谢谢、

Ulrike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ulrike、

    请注意、10kOHhm 电阻标记为 DNP (请勿组装)。 该引脚应连接到 GND。