This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC173A:关于失效防护功能

Guru**** 2804835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC173A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737525/sn65lbc173a-about-fail-safe-function

器件型号:SN65LBC173A

您好的支持团队、

当差分输入(VID)在使能 G = X 和 Gn = L 的条件下"断开"时、输出 Y 是否变为"H"?
SN65LBC173A 数据表的功能表中未描述该组合的条件。

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana、

    你是对的。 当输入为开路时、内部上拉和下拉会产生差分偏移(大于 VIT+)。 因此、当 Gn=L 时、输出将为 H

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hao San、

    感谢您的回答。

    为什么数据表上没有列出此条件?
    是拼写错误吗?

    此致、
    M. Tachibana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana-San、

    在编写数据表时、可能不会考虑这种情况。 我会考虑将其添加到数据表中。 谢谢、

    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、hao-san、

    感谢你的答复。
    我希望它会添加到数据表中。

    谢谢你。
    此致、
    M. Tachibana