This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C187:SISO 模式

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738407/ds90c187-siso-mode

器件型号:DS90C187

大家好。

请告诉我"单输入像素、单输出像素(SISO)"模式。

是否可以在此  模式下使用通道 B 数据输入?

如果  可能、 则会简化电路板布局。

感谢你的帮助。

此致、

Kuga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库加
    我相信通道 B 输出(OB_*)只能用于 SIDO 和 DIDO 模式。 在 SISO 模式下、仅使用通道 A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    帕拉尼阿潘先生

    感谢您的快速响应。
    我明白了。