This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP104A:均衡器与放大器;预加重电平。 详细信息

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738530/ds25cp104a-equaliztion-pre-emphasis-levels-detail

器件型号:DS25CP104A

晚上好。

我想更深入地了解 DS25CP104A 4x4开关矩阵提供的预加重和均衡级别。

数据表中说明了4个预加重和均衡级别、但没有有关这些级别的详细信息。

我想知道 DS25CP104A 插入了多大程度的预加重、以便确定该芯片是否能够连接需要最小500mV 差分摆幅的差分 IC。

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、

    在 DS25CP104数据表中、有测试通道 A 至 F。使用这些测试通道或传输线路损耗特性、参数表指定了预期抖动。 您可以将您的介质与其中一个测试通道进行比较。 或者、使用这些测试通道损耗特性和数据速率、您可以使用均衡器增益功能。

    此致、Nasser