This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:描述寄存器访问过程的应用手册

Guru**** 2779745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738244/dp83867is-app-note-describing-register-access-procedure

器件型号:DP83867IS

大家好、

我的客户在使用 DP83867+Zinq 解决方案时遇到问题。 根据他们的说法,Zinq 无法正确识别由自动协商确定的链路设置。  

您是否有任何描述寄存器访问过程的应用手册来使用 MDIO 从 MAC 侧获取链接信息?

另外、您能否告诉我应该访问哪个寄存器 Zinq 来获取以下链接信息?

 1.双面打印

2.通讯速度

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onawa-San、您好!

    数据表中的"8.4.2串行管理接口"部分介绍了寄存器访问过程。 PHY 的速度和双工信息存储在寄存器0x0011中。 在寄存器0x0001中、链路状态也是重复的。 如果正在使用寄存器0x0001、那么请作为客户读取寄存器0x0001两次。

    此致、
    Aniruddha