This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:原理图审阅

Guru**** 2930160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737758/sn65dsi86-schematic-review

器件型号:SN65DSI86

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

从 Qualcomm 公司获悉,他们的基准在引脚“TEST2”上拉高,应由我们使用的面板确定,然后确定测试引脚上拉/下拉。

 

因此、我们需要您检查2件事:

  1. 检查原理图(请参阅随附的“DSI_TO_DP_Bridge.pdf”)

    e2e.ti.com/.../dsi86_2D00_edited.pdf

  2. 使用我们的 LCM 面板检查测试引脚的高电平或低电平(请参阅随附的“LQ125T1JX03.pdf”)

 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng

    DISP EDP_I2C_SCL 和 DISP EDP_I2C_SDA 上是否有2k 上拉电阻?
    是否要添加将 TEST2上拉至1.8V 的选项?
    请检查 DISP_EDP_ML[n]P/N、它们是交流耦合吗?
    请检查 AUX 连接

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

     

    请按如下所示进行查看。

    如果有其他人担心、请告知我们、

    谢谢!!


    DISP EDP_I2C_SCL 和 DISP EDP_I2C_SDA 上是否有2k 上拉电阻?

    => 是的、我们在另一页的 DISP_EDP_I2C_SCL 和 DISP_EDP_I2C_SDA 上有上拉电阻器。


    是否要添加将 TEST2上拉至1.8V 的选项?

    =>是的, 我们几天前就在1.8V 添加了一个保留的上拉电阻器。


    请检查 DISP_EDP_ML[n]P/N、它们是交流耦合吗?

    =>是的


    请检查 AUX 连接

    => 您能详细描述这一部分吗?  喜欢上面的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng

    对于 AUX、AUX 上是否有交流耦合电容器? 请在 AUXN 上有100k 上拉电阻器、在 AUXP 上有100k 下拉电阻器。

    谢谢
    David