This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS42MB100:采用 DS42MB100的 PCIe 第1代链路培训

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DS42MB100, HD3SS3415, DS125MB203, HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738288/ds42mb100-pcie-gen1-link-training-with-ds42mb100

器件型号:DS42MB100
主题中讨论的其他器件: HD3SS3415DS125MB203HD3SS3412

您好!


我们在 PCIe Gen1接口中将 DS42MB100用作2:1/1:2多路复用器/缓冲器。 我提出这个问题的原因是该器件没有明确针对 PCIe 设计。 如果您在这里看到任何问题、请告诉我。 主机和端点的 PCIe 接口均为 CML 类型。 通过 DS42MB100发送信号时、不会进行 PCIe 链路协商。 我们已尝试禁用 EQS、EQL 和 DEL & DES 设置为0dB。 仍然链接训练失败。

当我们绕过 DS42MB100时、PCIe 链路训练已成功通过。
是否可以完全禁用缓冲操作并仅在2:1/1:2多路复用器中使用器件? 请告诉我们可能的解决方案

谢谢、
Jijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jijesh、

    DS42MB100未针对 PCIe 应用进行优化。  主要问题是 PCIe 检测 DS42MB100输入端接。  如果您在到 VDD 的每个高速信号上添加一个外部端接、它可能会解决链路初始化问题。

    另一种选择是使用有源 DS125MB203或无源多路复用器 HD3SS3412/HD3SS3415。

    此致、

    Lee