This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:在上游数据断开的情况下保持下游电源

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738169/tusb2077a-maintaining-downstream-power-while-upstream-data-disconnected

器件型号:TUSB2077A

我正在考虑将 TUSB2077A 用于希望下游器件在上游器件复位时保持供电的应用(例如、D0和 D1已断开连接)- 2077A 是否可以支持这种用例、或许只需极少的外部电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    可以配置集线器、以便下游端口电源始终开启。 您只需将下游 VBUS 连接连接连接到5V 电源轨、而不是由 PWRONz 引脚控制的电源开关。 请注意、如果上行端口上有复位、您仍会看到下游 USB 器件被重新枚举。

    此致、
    JMMN