This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:适用于 ISO7637-2的 TVS

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738223/tvs3300-tvs-for-iso7637-2

器件型号:TVS3300

大家好、

我正在寻找支持 ISO7637-2的合适器件、例如 SM8S30ATHE3/I

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们没有任何能够支持该功能的器件。 我们的器件适用于 IEC 61000-4-5浪涌脉冲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phillips - San、

    明白。
    感谢您的快速响应。