请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB954-Q1 主题中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1、
您好!
我将 DS90UB954-Q1 EVM 与 带有 Launchpad v1.57.0010的 DS90UB953-Q1 EVM 配合使用。
无论视频传输如何、我的目标都是具有2个输入和2个输出(在 RX 端口0上为 GPIO0、1、2、3)。
我将寄存器配置如下:
B954 -
0x000C 0x83 RX_PORT_CTL
0x000D 0x09 IO_CTL
0x000E 0x08 GPIO_PIN_STS
0x000F 0x0C GPIO_INPUT_CTL
0x0010 0x01 GPIO0_PIN_CTL
0x0011 0x21 GPIO1_PIN_CTL
0x0012 0x00 GPIO2_PIN_CTL
0x0013 0x00 GPIO3_PIN_CTL
B953 -
0x000D 0xF0 LOCAL_GPIO_DATA
0x000E 0xC3 GPIO_INPUT_CTRL
我缺少什么?
Omri。