This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:USB ->I2C

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737466/tusb8044-usb----i2c

器件型号:TUSB8044

你好

     如果客户希望通过 TUSB8044实现 USB 转 I2C 工具、可以使用 USB 将固件更新到主芯片。 TUSB8044对此功能的实现是否有任何驱动程序要求? 如果是、请帮助提供驱动程序或参考信息。 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请接受我的朋友的请求、以便我可以发送样片代码。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JMMN

    我已接受朋友请求。 请帮我发送示例代码吗? 谢谢你。

    BR
    Patrick