This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:无屏和100BASETX 以及100BASEFX 开关

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/736355/dp83822i-scheamtic-and-100basetx-and-100basefx-switch

器件型号:DP83822I

你(们)好

我们计划使用此功能通过 PB 交换机在 RJ45和光纤之间切换。

此器件是否有示例原理图?

TD_M、TD_P、RD_M、RD_P 如何连接到 RJ45/Mag 和 SFP/Fiber? 如果 RJ45和光纤链路都存在、会发生什么情况?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barani、

    DP83822I 不能同时存在铜缆和光纤链路。

    对于原理图、我建议查看 EVM、该 EVM 具有根据元件组装选择的铜缆和光纤选项。 您也许可以在 PHY 和铜/光纤连接之间放置一些开关器件/MUX。

    www.ti.com/.../snlu179.pdf

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Rob 提供的信息。 我们找到了一个要切换的组合。 获得原理图后、我会将其发送给您以供查看。

    在自动选择 FX 模式时-对于 FX、COL 引脚29设置为1、对于 TX 模式、设置为0。 请确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barani、

    为了使 PHY 使用 COL 引脚在 FX 和 TX 之间交替、自举必须从模式1更改为模式2、或从模式3更改为模式4。

    使用定义为 VDDIO 电平比率的直流电压进入这些模式。  请参阅数据表中的表10。

    如果您计划在 FX 和 TX 之间频繁更改、我建议使用寄存器配置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 我们不希望这种变化经常发生。 只是一个选择。  附上了原理图并告诉我任何反馈。 对我来说、是这样的  

    -对于模式3和模式4、我们可能需要 COL 自举值上的多路复用器

    -一旦用户更改为 FX 模式-启用模式3并执行 PHY 复位、以便它可以使用自举值来更改模式3。 当用户更改为 TX 模式时执行相同的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barani、

    您的原理图看起来正常。 我需要补充的是、您的 LED_1和 LED_0限流电阻器应具有一个2.2k - 2.49k 的并联上拉电阻器。

    我认为、如果您可以在该引脚上驱动高电平、您的 RJ45/Fibre EN 信号和方案将起作用。 当您需要 FX 模式3时、您应该会对驱动 RJ45/Fibre 信号的任何内容进行高阻态响应。

    更改模式的顺序也是正确的。

    您可以根据需要设置 RJ45/Fibre _EN 的状态(hi-z = FX、0 = TX)、然后向 PHY 发送复位脉冲。

    此致、