This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:HDCP v2.2认证放大器;加密协议

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180955/tmds181-hdcp-v2-2-authentication-encryption-protocols

器件型号:TMDS181

大家好、

请问 TMDS181是否支持传输 HDCP v2.2认证和加密协议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMDS181不支持 传输 HDCP v2.2认证和加密协议。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    除了 David 所说的内容之外 、TMDS181还支持 HDCP v2.2、因为该器 件支持4k2k@60Hz、v2.2专为4K 视频内容保护而设计、但 TMDS181本身不会生成 HDCP v2.2。

    谢谢、
    扎赫