大家好、
VD 信号的波形看起来不稳定、如所附的幻灯片所示。 您认为原因是什么? 连接器为 RJ-45连接器(TE 的2178415-1)、LAN 电缆为 CAT6a 或 CAT7。
此 IC 是否支持 LAN 电缆和 RJ-45连接器?
此致、
山本顺锡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
VD 信号的波形看起来不稳定、如所附的幻灯片所示。 您认为原因是什么? 连接器为 RJ-45连接器(TE 的2178415-1)、LAN 电缆为 CAT6a 或 CAT7。
此 IC 是否支持 LAN 电缆和 RJ-45连接器?
此致、
山本顺锡
您好、Shunsuke-San、
请注意、此器件有三种工作模式:
1) 12位低频模式(PCLK= 10至50MHz)
2) 12位高频模式(PCLK= 15至75MHz)、和
3) 10位模式(PCLK= 20至100MHz)。
根据您提供的 PCLK、我假设您使用的是10位模式或12位高频模式。
对于10位模式、线速率= PCLK/2×28 = 74.25MHz/2 x 28 = 1.04Gbps、这意味着 nyquest 频率= 500.2MHz
对于12位 HF 模式、线速率= PCLK×(2/3)×28 = 74.25MHz×(2/3)×28 = 1.386Gbps、这意味着 nyquest 频率= 693MHz
现在、CAT6a 电缆的额定最大频率为500MHz、低于计算出的奈奎斯特频率、因此不兼容。
其中 CAT7可支持600MHz 的最大频率。 如果您使用的是10位模式、则可以使用该模式、但对于12位 HF 模式则不能使用该模式。
此外、确保电缆为双绞线并屏蔽。 此外、RJ45连接器未进行屏蔽、因此不建议使用。