This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914Q-Q1:VD 信号的波形不稳定

Guru**** 1144470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1175841/ds90ub914q-q1-the-wavefom-of-vd-signal-is-unstable

器件型号:DS90UB914Q-Q1

大家好、

VD 信号的波形看起来不稳定、如所附的幻灯片所示。 您认为原因是什么? 连接器为 RJ-45连接器(TE 的2178415-1)、LAN 电缆为 CAT6a 或 CAT7。

此 IC 是否支持 LAN 电缆和 RJ-45连接器?  

此致、

山本顺锡

e2e.ti.com/.../FPDLinkIII_5F00_Waveform.TIF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunsuke-San、

    您能告诉我  "VD signal"是什么意思吗?

    此外、您能否告诉我您使用的是什么 PCLK 以及什么 SER?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VD 信号为10kHz VSYNC。 PCLK 是74.25MHz 的像素时钟。

    是否可以使用 RJ-45连接器、CAT6a 或 CAT7电缆?

    客户使用 DS90UB913Q1作为串行器。

    此致、

    山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunsuke-San、

    请注意、此器件有三种工作模式:
    1) 12位低频模式(PCLK= 10至50MHz)
    2) 12位高频模式(PCLK=  15至75MHz)、和
    3) 10位模式(PCLK=  20至100MHz)。

    根据您提供的 PCLK、我假设您使用的是10位模式或12位高频模式。
    对于10位模式、线速率= PCLK/2×28 = 74.25MHz/2 x 28 = 1.04Gbps、这意味着 nyquest 频率= 500.2MHz
    对于12位 HF 模式、线速率= PCLK×(2/3)×28 = 74.25MHz×(2/3)×28 = 1.386Gbps、这意味着 nyquest 频率= 693MHz

    现在、CAT6a 电缆的额定最大频率为500MHz、低于计算出的奈奎斯特频率、因此不兼容。
    其中 CAT7可支持600MHz 的最大频率。 如果您使用的是10位模式、则可以使用该模式、但对于12位 HF 模式则不能使用该模式。

    此外、确保电缆为双绞线并屏蔽。 此外、RJ45连接器未进行屏蔽、因此不建议使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的解释、很抱歉我迟到了。 我很理解。

    如果是、您建议使用哪种电缆?

    此致、

    山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、我们建议 使用 Leoni Dacar 535