This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:通道交换

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159, TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179570/sn75dp159-lane-swap

器件型号:SN75DP159
主题中讨论的其他器件: TDP142SN65DP141

尊敬的 TI 团队:

我们希望确保 SN75DP159是否可用作 DisplayPort 接收端的重定时器?  

根据数据表中如下所示的参考设计、Mainlink0和 Mainlink2在输入中堆栈。

不交换输入中的通道是否正常?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于在 DisplayPort 接收端用作重定时器的 DP159、请参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slla358/slla358.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们使用 的是 SN75DP159的启动模式(本设计不会使用 I2C)、但它未输出信号。 我们想知道是否错过了除 I2C_EN/引脚(现在下拉)以外的任何选择功能。 请为 Isse 提供帮助吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以共享您的原理图吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请接受我的友谊请求、非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我接受了你的友谊。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要将 DP159用作 DP 重定时器、必须使用 I2C 模式来配置 DP159。  

    寄存器0x09将 DP159置于 X 模式或 DP 重定时器模式

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助、如果是、您能否推荐用于 DP 灌电流侧的任何其他转接驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确:* DP 接收端重定时器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有 SN65DP141或 TDP142、但它们都是转接驱动器。 我们没有其他 DP 重定时器解决方案。

    谢谢

    David