This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9518:对于 PCA9516热插拔有疑问

Guru**** 2895970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737934/pca9518-for-pca9516-hot-plug-doubt

器件型号:PCA9518

您好!

我使用 PCA9516 作为 I2C 的缓冲器、  

请参阅我们的架构、PSU BP 插拔对 I2C 有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,user5849348,

    我们似乎不支持 PCA9516、因为它是由其他公司制造的器件。 最好从该公司获得反馈。

    我个人认为 PCA9516不支持真正的热插拔事件、并且可能会在插入期间对 I2C 总线造成干扰。 如果 PCA9516已禁用、它应有助于防止在另一侧出现任何毛刺脉冲。

    谢谢、
    -Bobby