This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:交叉点开关相关问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178566/ds280mb810-cross-point-switch-related-questions

器件型号:DS280MB810

您好!

我的客户希望在运行期间通过如下方式将 MUXSEL 从0更改为1来更改交叉点开关:此时通道 A Reg_0x07[5]=通道 B Reg_0x07[5]= 0。


问题1:
交叉点开关从 MUXSEL 更改输出状态需要多长时间?
请告知我的客户所有 PVT 变化的最小值、典型值和最大值。

问题2:
数据表状态输入到输出延迟对于“无交叉点”和“启用交叉点”,td 通常为100ps。
所有 PVT 变化中的最小和最大 TD 可以是多少?

问题3:
“出站用例”和“出站用例”之间没有 TD 差异?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行研究、并将在明天提供更新。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew、

    一周过去了、我的客户正在等待您对此的反馈。
    可以提供更新吗?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    对拖延表示歉意。  关于入口与出口、不会有任何 TD 差异、因为这会涉及在器件上使用相同的通道。  该器件是单向的、因此进出应用程序仅取决于其在信号链中的位置。

    关于 MUXSEL 更改后的切换时间、大约为~100ns。  遗憾的是、我 无法通过 PVT 找到该参数的任何特性数据。

    我还 无法找到 PVT 上最小/最大传播延迟的任何特性数据。

    谢谢、

    Drew